This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:使用 GPCRB 工具、但收到无法从 GG 文件提取 Ra 表的错误

Guru**** 2814695 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377525/bq28z610evm-532-using-the-gpcrb-tool-but-getting-an-error-that-ra-table-could-not-be-extracted-from-gg-file

器件型号:BQ28Z610EVM-532
Thread 中讨论的其他器件:GPCRBBQSTUDIO

工具与软件:

上周、我执行了 GPCRB 过程来优化低温下的电量监测。 但是、监测计之前已经对学习周期进行了一些学习。 我执行了 GPCRB 过程,现在知道这是一个问题,并在我发送了 zip 文件后得到了错误:

计算引擎报告了以下误差:
错误:无法从 GG 文件中提取 RA 表。 确保 chem ID 已全新编程且未进行任何学习。 标志 ff55或 FFFF 应为0

因此本周我对 chem Id Fresh 进行编程、并且我确认在我再次开始该过程之前 Ra 表显示的标志为 FF55和 FFFF。 然后我发送了数据、但收到同样的错误:
计算引擎报告了以下误差:
错误:无法从 GG 文件中提取 RA 表。 确保 chem ID 已全新编程且未进行任何学习。 标志 ff55或 FFFF 应为0

为什么会这样呢? 化学 ID 已全新编程、并且在开始之前标志为 FF55 FFFF。  

谢谢!
开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您提供信息。 当我设计 GPCRB 时、我使用了-10C。 但具有讽刺意味的是、-10C 的放电性能是目前最差的、因为它在100%时保持7分钟、然后再降至99%。

    0C 无保持、-20C 约保持1-2分钟。 所有情况下均使用1A 恒流放电

    对于-10C 性能、我还有什么其他可以做的吗?

    谢谢!
    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelvin:

    现在我唯一提出的建议是继续在-10°C 的温度下进行循环、看看做更多循环是否可开始提高温度条件下的性能、这是因为监测计将持续学习多个周期。

    此致、

    Nick