This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63901:输出电压配置

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413598/tps63901-output-voltage-configuration

器件型号:TPS63901

工具与软件:

您好!  

我的 TPS63901有问题。 我已将其设计为在 SEL 引脚设为高电平时设置3.4V、在 SEL 引脚设为低电平时设置3.0V。  

当 SEL 引脚设置为低电平时、芯片输出3.0V、但当 SEL 引脚设置为高电平时、它输出1.8V。  

CFG1引脚连接到 GND (因为我不想使用微型过孔)。  

根据数据表、这应该是正确的。  


所以、我不确定如何解决这个问题。 正如我在数据表中看到的、 CFG1引脚设置为0r 时、器件可输出1.8V 或3.4V。 我想芯片会根据 CFG2电阻器在这两种模式之间切换。 但我已将 CFG2电阻器设置为8.25k (而且我已检查并确认正确)。

我还检查了 CFG2引脚是否桥接至地。 不是。  

有人能帮助我了解这里发生的事情以及如何解决这个问题吗?  

提前感谢您。

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    P.S.我已经测试了另一个相同的板,该板工作正常。 我真的不知道这一块板上发生了什么。  

    有人有什么想法吗?  

    BTW 我尝试了重做它,这没有改变任何东西...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、您好!

    感谢您提供最新信息。

    如果引脚 D3以某种方式短接至 GND、您将获得该结果。 您是否尝试过更换 D3上的 IC 和电阻器?

    最后、我认为这个问题是第一个板上的机械问题、因此将解决这个问题。

    此致、
    Brigitte