请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25570 工具与软件:
我需要一个600mA 镍氢电池的太阳能充电器。
3节电池。 60mA 标准充电速率、120mA 快速充电速率。
4.2V 充电电压。
我阅读了产品说明书、需要建议:
1. BQ25570芯片是否可以给镍氢电池充电且不超过充电电流。
从数据表 Ichg (CBC_lim)= 285mA max、但电池的平均充电电流是多少?
电流是否依赖于电池的充电状态和端子电压、如果是、该情况如何?
是否可以实施电池电流限制、如果是、如何实现?
2. BQ25570如何检测充电结束、是纯电压感应吗?