This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:启用 WRTEMP 的用例

Guru**** 2523270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413762/bq35100-use-case-of-enabling-wrtemp

器件型号:BQ35100

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

  1. 您能否提供启用 WRTEMP 的用例?
  2. 需要使用它的时间?
  3. 校准不够吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marwan:

    1.唯一的用例是如果有其他器件报告温度、或有另一个温度传感器、则从这些器件报告的值可用于 BQ35100至 WRTEMP

    2。通常不需要、因为人们很可能希望使用连接到 bq35100的热敏电阻。 这是设计师个人的喜好。 可能适合不想使用热敏电阻连接 bq35100的客户。

    3.校准应该足够好。 这是个人对设计的偏好。

    此致、

    Adrian