This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:当已连接充满电的电池但器件处于关闭状态时、关断状态下的功耗

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413788/bq24610-consumption-in-off-state-when-a-fully-charge-battery-is-connected-but-the-device-is-in-off-state

器件型号:BQ24610

工具与软件:

您好!

我们将在适用于3S1P 锂离子电池的设计中使用 BQ24610 IC。  
我们可以研究器件处于关闭状态时此 IC 的功耗。 当在 BTST 与电池正极导线之间测量时、当器件拔出并处于关断状态时、测得的电流消耗为76uA。 我们要找出除了规格表"能量之星低静态电流 Iq–< 15-μA 关断状态电池放电电流"中提供的数据之外、IC 中是否还有其他消耗?
我们器件中的电路与"图20 "类似。 具有电源路径的系统原理图"、并根据要求略微修改了以下引脚
CTTC = 0.1uF 至 GND
另一个与 R8并联的 NTC 用于设置脂肪充电电流。  快速充电电流取决于 NTC 热敏电阻值、因为它与 DUT 外部环境有关。
修改了 R4、R6、R8值、以设置快速充电和预充电电流。
C1 = 1 μ F
R9 = 9.1KOhms
R10 = 191k Ω


您能否帮助我们确定消费可能在哪里?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shree、您好!

    确认适配器不存在?

    BATDRV 上的电压是多少?

    此致、

    Christian。