This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5171:lm5171最大功率

Guru**** 2538090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413267/lm5171-lm5171-maximum-power

器件型号:LM5171

工具与软件:

我正在设计一种能够产生和消耗能源的双向电源管理器件。
LM5171电源控制器似乎是合适的选择。
我正在尝试确定单个 LM5171组件可发挥的最大功率。
根据您对该芯片的经验、我们是否可以声称在升压模式下通过单个 LM5171实现2kW 直流/直流转换器。
电源切换使用外部 MOSFET 来完成、这决定了可以为直流/直流转换器发挥作用的功率。 该评估板展示了高达60A 的电流能力。 我们可以将其扩展到高达100A 吗?

感谢您的回答。

Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruno、您好!

    功率限制取决于使用的外部 FET 以及 LM5171是否能够驱动足够多的并联所需 FET。 一般来说、我们建议对单个器件使用高达1kW 的功率、但根据经验和热性能、这是一个粗略的数字。 如果您使用第二个器件、与一个 LM5171相比、您可以更好地散发热量。

    首次测试时需要准备一个可与单个 LM5171搭配使用的电路板、如果您进入热限制阶段、则需要在电路板上准备第二个电路、然后在需要时直接组装此电路。 你怎么看?

    此致、
    Brigitte