This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:放电期间 BQ25798 BMS IC 中的电流读数有故障

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413776/bq25790-faulty-current-reading-in-bq25798-bms-ic-during-discharging

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件: BQ25798

工具与软件:

我们正在使用包含 BQ25790驱动程序代码的 BQ25798 BMS IC、并且我们正在尝试从 BMS 读取电压和电流。 以下是我们收集的数据:

充电期间:

  • VBAT:8V
  • IBAT:960mA
  • VBUS:4.7V
  • IBUS:2.6A

在放电期间:

  • VBAT:7.6V
  • IBAT:0mA
  • VBUS:34mV
  • IBUS:0mA

为什么在放电期间得到 IBAT = 0mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    为了让 ADC 测量放电电流、必须启用 IBAT 位(REG0x14b5)、并且必须禁用运行平均值(REG0x2Eb3)。

    此致、

    Jared Baxter