This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035:隔离型12V 至24V 和24V 至24V (10A OUT)、可实现最高效率

Guru**** 2663145 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5035, LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413593/lm5035-isolated-12v-to-24v-and-24v-to-24v-10a-out-with-highest-efficiency

器件型号:LM5035
主题中讨论的其他器件: LM5045

工具与软件:

我们需要设计一系列具有"12V"(低至9V)或"24V"(高28.8V)输入和10A、24V 输出的隔离转换器。 哪一款是最高效的 TI 解决方案? 成本和尺寸是次要考虑的问题、我希望峰值效率大于95%、并且即使在高温(40°C 环境和有限的空气流量)下也能获得可靠且持久的解决方案。
LM5035或 LM5045是否合适?或者是否有更高效的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您的输入电压低于13V、因此上述两个器件都无法上电通过 HV 引脚运行。 您可以参阅 HV 引脚上的每个数据表、以确定如何在输入电压低于13V 时启动、

    我建议使用 LM5045全桥、因为您的转换器的输出功率为240W、这将需要大半桥电容器、因此具有 MOSFET 的 LM5045全桥可以具有更小的尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!
    因此、除了启动问题(需要外部稳压器)外、LM5045是 TI 最高效的解决方案、您是否建议完全不同的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、LM5045转换器应该是最高效的解决方案。 没有比这一个更好的解决方案了。