This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:每20/10s 复位一次 SFET SDRV

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412471/bq25792-sfet-sdrv-reset-every-20-10s

器件型号:BQ25792

工具与软件:

您好!

我们在 USB-C PD 20V 3A 应用中使用了带 TPS25750D 和4S 锂离子电池的 BQ25792。
1)充电器是完美的,直到我们尝试了 SFET 功能。
QON 低于400mV、但每隔10个或20个时钟(取决于是否添加10s 延迟)、BQ 会复位卡、SDRV 会接地。
莫斯也是好的,他的门是直接连接到 SDRV。  
我们尝试使用不同的电路板、这个问题是反复出现的。
你有什么办法纠正这个问题吗?
2)您能确认我系统引脚的建议电流最大值吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    1) 1)由于 QON 保持低电平、因此器件似乎反复处于电源休眠状态:

    2)我会在接下来的24小时内回复你。

    此致、

    Jared Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    2) 5A

    此致、

    Jared Baxter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回答。
    我误解了 QON 逻辑、它运作良好。

    此致  
    Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    听起来不错。 很高兴提供帮助。

    此致、

    Jared Baxter