This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2557-Q1:TPS2557-Q1、LM25088

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2557-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411117/tps2557-q1-tps2557-q1-lm25088

器件型号:TPS2557-Q1

工具与软件:

TPS2557-Q1。

我有 一个负载开关、可为模块上系统提供电流(5V)、其启动时间可能需要2.5A。 但启动后降至1A。  我已添加一个21K 欧姆作为此负载开关的 Ilimit 电阻器。  

在负载开关的输出处、我有4个22 μ F 的电容。 电容器的额定电压>10V。   

但是、多次运行后、我会看到负载开关或电容器损坏。 问题

1.为什么 负载开关的工作电压大于10V。 如果是这样、5V 输出线路上的其他元件可能已损坏。 它们未损坏而仅是负载开关损坏的原因。  

2.事实上,在负载开关指向我之前,其中一个运算电容器已经损坏,噪声>10V 是从输出传输到输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiu Tapan,

    电容器的额定电压是多少?

    您能否捕获5V_FUSE_OUT、STEP_EN 和 VDD_SMARC 的示波器图、以便了解系统中发生的情况?

    谢谢!

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多观察结果

    1.今天系统再次停止。 在观察输入时,它被发现是正确的,但操作 不存在。 切换 EN 引脚使负载开关产生输出。

    我们尚未在 EN 引脚上放置任何电容器。 使能引脚在启动期间从微控制器切换。 FAULT 引脚不回读。

    还有另一个问题。 禁用 EN 引脚时、OP 保持高电平的时间很长、大约需要一分钟、保持在约23V。似乎没有快速放电。

     当器件正常工作时、EN=10ns 且 Vin =1ms、Vout=1ms 时的所有信号上升时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tapan

    在不看到信号的情况下、我无法帮助调试此问题。

    TPS2557-Q1在被禁用时不提供放电、因此长时间的放电时间很可能是由输出上的 A OUT 负载造成的。

    此致、

    卡盘