This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:放电 FET 驱动器线路出现问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410777/bq77915-problem-with-discharge-fet-driver-line

器件型号:BQ77915

工具与软件:

Hello IAM 使用 BQ77915来平衡3节电池中的电池。  当其中一个电芯电压低于欠压(2.7V)时、放电 FET 驱动器线路变为低电平、但当电芯电压高于 UV + V hysterisis (2.7+0.8V = 3.5V)时、放电驱动器线路不会变为高电平 什么地方出错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    您是否根据检查了是否满足所有恢复条件 表9-5. 故障条件、状态和恢复方法 状态 所述的要求

    负载是否已移除?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。  欠压条件已改变。  2.7V 被恢复至3.7V。  并 通过拉出负载连接线来移除负载。 但放电线路并没有进入。  负载是一个具有串联电阻器的 LED (绘制了20mA)。

    我在一个 技术聊天中读到 、"负载移除"意味着连接充电器。 我连接了充电器、放电线路打开。   

    以下链接提供了上述信息:

    e2e.ti.com/.../bq77915-load-removal-charging-to-recover-from-uv-fault

    我认为、"负载拆卸"并不等同于连接充电器。   

    请提供指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    LD 引脚的电压是多少? 应该不需要连接充电器。

    您能否分享器件原理图?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon