This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:启动延迟问题

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409304/ucc28782-startup-delay-issue

器件型号:UCC28782

工具与软件:

您好!

我叫 Kumar、我们已经设计了一款反激式40W 电源:输入电压:105Vac 至132Vac、输出电压:20.8Vdc@ 2A 负载。 我在设计中发现了启动延迟问题、如下所示。 直至13V、它以线性方式增加、之后需要更多时间才能达到20.6V、如下所示。 达到13VDC 所需的时间为1.43mSec、然后需要~38mSec 才能达到20V。 在第一个中、您可以看到全波形、在第二个 pic 中、我们可以看到线性上升至13V、然后减慢至20V。

   

根据 TI Excel、变压器绕组匝数 P:S:A = 25:5:5匝、但我们使用了25:4:4、并且将 V feedback 设置为20V。 因此、我们认为系统会使电压递增。 这种减少的匝数比是否会导致延迟? 任何其他丢失的东西。 我还附上了参考设计。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错过了附件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    感谢您联系我们。

    我查看了原理图、感觉很好。

    正如您所指出的、匝数比是决定是否要增加到最终输出值的主要因素。 似乎辅助绕组需要很长时间来控制 Vcc 引脚的电源。 您可以探测 Vcc 引脚以查看充电时间随输出电压的曲线。 但需要增加匝数比。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    非常感谢您的答复。 我将输出电压与 IC Vcc 进行了比较(在升压转换器之后)、观察结果如下。

    1.在节点"B"(升压电路后)和 Vout 处观察到的第一个波形。 观察到 IC Vcc 大约需要120ms 才能达到19.7Vcc、其中 Vout=14V。

    2.第二个在节点"A"和 Vout 处。

    我无法在数据表中找到任何与此相关的信息。 此120mSec 是否会导致此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    我必须检查120ms、我将在内部进行检查、但它看起来与基于对 Vdd 电容器和 FB 引脚充电在内部实现的软启动更相关。 第一个图看起来像是为 Vdd 充电、看起来很好。 以下是在50ms/div 条件下在 EVM 上观察到的启动波形

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    你好!

    我刚刚用高匝数比变压器替换了现有的低匝数比变压器(P:Aux:Sec = 1:0.14:0.19 )。 但我看不到太大的改善。 正如我在第一个评论中提到的、更改变压器后、Vout 呈线性上升、直到该电压缓慢上升至20V 后14V。  

    您能告诉我、影响电路中的任何其他东西吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    感谢您的反馈并试用了匝数比更高的变压器。

    我与 ACF EVM 进行了核实、启动时间与我在测试设置上看到的一致。 看起来它与 ACF 内部的软启动过程更多相关。

    此致、

    Harish