This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517DR

Guru**** 2447710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413673/tca9517dr

器件型号:TCA9517

工具与软件:

尊敬的先生/女士

请提供上面提到的器件型号的等级详细信息(工业/商业/汽车)、EOL、时基故障率 CL=95%、temp=55 deg C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyad:

    商用、EOL 不适用、可用时基故障率数据是0.1 FIT、此时 CL = 60%、温度55摄氏度、谢谢。

    此致、

    Michael。