This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032:交错拓扑4个 MOSFET 与2个 MOSFET

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413769/lm5032-interleaved-topology-4-mosfets-vs-2-mosfets

器件型号:LM5032

工具与软件:

尊敬的专家:

我计划设计一个10kW 的直流/直流转换器。 我要使用的拓扑是两相交错式升压拓扑。 在 AN-1820 LM5032交错式升压转换器(修订版 A)(TI.com)文档中、第2页我看到使用了2个 IGBT 和2个二极管。 但在另一个文档(太阳能串式逆变器和能量存储系统的电源拓扑注意事项)中、第7页中、将两个二极管替换为2个 MOSFET。 谁能解释一下这种设计为什么要进行调整? 使用2个二极管是否可以? MOSFET 是否提供任何边沿? 从根本上说、控制是否有区别?

此致、

Rajesh Bn。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 D1 D2替换为 MOSFET 时、如果没有驱动信号、这些 MOSFET 就像二极管。 驱动信号仅在二极管导通的同时显示、因此可以具有更低的正向压降以减少导通损耗。 这称为同步整流器。