This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146EVM:交替模式发送器均衡

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413570/tusb1146evm-alt-mode-transmitter-equalization

器件型号:TUSB1146EVM
Thread 中讨论的其他器件:TUSB1146

工具与软件:

您好!

在 ALT 模式、4通道 DP 模式下使用 TUSB1146时、是否可以配置发送器均衡?

是否可以通过自举电阻器或仅通过 I2C 通道来实现此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP 均衡通过 TUSB1146接收器提供。  

    在引脚搭接模式下、DEPQ0和 DPEQ 1通过外部电阻器进行配置、并将相同的均衡应用于所有四个通道。

    在 I2C 模式下、DPEQ0和 DPEQ1通过 I2C 寄存器进行配置、不同的均衡可应用于单个通道。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如何设置电压摆幅电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有限转接驱动器选项仅适用于 SSRX、如下所示、不适用于 DP 路径。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David