This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:LM5157QRTERQ1

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412769/lm5157-q1-lm5157qrterq1

器件型号:LM5157-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

我正在着手创建适用于 LM5157-Q1的计算、但我没有找到任何用于计算 IC 功率损耗的文档参考、只有计算工具描述了高于1W (约为9W)的极值、但此功率损耗将发生在 IC 的输出端。

您能否提供任何参考资料来验证此值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arnulfo:

    感谢您的咨询。

    请查看此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/snva940/snva940.pdf

    第7页和第8页介绍了计算方式。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    感谢您的快速回复让我分享一些有关分享的评论应用手册:

    *第7页和第8页描述了一些方程式,但我认为,其中一些方程式可以 省略吗?

    我的意思是、 LM5157QRTERQ1 IC 内部包含 MOSFET、而数据表不提供与此元件相关的所有数据、因此 PIC 的功率损耗计算公式如下:

    但是、MOSFET 的栅极电荷不会在数据表中共享、我可以计算、但即使 MOSFET 的电容也不会共享。

    我可以使用以下公式通过 PQ 公式计算 IC 的功率损耗:

    但是、我又注意到我需要 tr 和 tf 值、而这些值在数据表上没有分享、我是必须估计还是类似的值?

    如果我错了、请告诉我、因为通常要计算一些值来了解功率损耗、需要专门从 MOSFET 获得这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arnulfo:

    如果要获取转换器的损耗、还可以使用快速入门计算器、并根据中图示的 IC 温度重新计算

    IC_Temp = Ta+Tk*IC_LOSS

    或者会与

    Ta= 在 H77中输入的环境温度(Ta)

    TK = 60K/W (根据数据表)

    此致、

     Stefan