This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:关于使用 PD 控制器 TPS257521 + BQ25756的疑问

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413321/tps25751-doubts-regarding-the-use-of-pd-controller-tps257521-bq25756

器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756

工具与软件:

大家好、我正在开发一种包含电力输送控制器 TPS257521和降压/升压充电器控制器 bq25756 的设计。我想知道是否可以在没有 MCU 干预的情况下、使用 GUI (在此处可从 USBCPD 应用自定义工具获取)将配置加载到 bq25756。 基本上、我想知道是否可以只需上传由 USB 生成的配置文件来配置 PD 控制器和 bq25756。
提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    上电时、需要具有一个 I2C EEPROM 或 MCU 来加载配置。 GUI 无法直接对 PD 控制器进行编程。 "Flash to Device"按钮用于与 TPS25751EVM 配合使用并可写入 EEPROM。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、克里斯托弗明白了。
    谢谢!