This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:替换充电器 BATFET

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74800EVM-CD, LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412502/lm7480-q1-to-replace-the-charger-batfets

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1LM7480、LM74800EVM-CD

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户想使用 LM7480来替代充电 BATFET 的电源路径。 您能评论一下灵活性吗? 关键问题将是快速开通时间(在放电模式下)和快速反向电流阻断、还有其他设计注意事项吗? LM74800-Q1 (线性稳压)或 LM74801-Q1 (仅限比较器)更适合此类应用? 谢谢!

此致、
Sam Ting
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    LM74800-Q1可确保0A 的直流反向电流、而 LM74801-Q1在触发比较器之前会产生直流反向电流。

    其余两个器件是相同的。 您可以在直流反向电流的基础上进行决定。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shiven:

    我们计划使用 EVM、LM74800EVM-CD 板载评估、但最大负载电流仅为10A。 您能评论一下如何针对以下规格或任何其他可用的 EVM 修改它吗?  

    VBATT= 16~24.6V
    VOUT= 16~30V
    最大负载电流= 22.6A

    此致、
    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    最大负载受电路板结构限制、不能增加。

    您可以使用更高的电压而不会出现问题。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shiven:

    您能详细解释一下电路板设计的限制吗? 工程师需要验证 EVM 的实际性能、然后有信心为项目实施新解决方案。 或者、我们是否有其他现有 EVM 可以支持此规格? 谢谢!

    此致、
    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、  

    电路板引线无法处理这种高电流。 客户可以在较低电流下评估、因为控制器的行为不会随着负载电流的增加而变化。

    一旦控制器进入完全导通模式(DGATE 完全增强)、随着电流的增加、性能也会保持不变。

    此致、

    Shiven Dhir