This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:内部方框图说明

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411834/tps2660-explanation-of-the-internal-block-diagram

器件型号:TPS2660

工具与软件:

您好!

问题1。 断路器阈值 I (CB)
针对 TJ 的操作说明[[T (TSD)-10℃ (TSD)]会因数据表中的项目而异。
TJ <[T (TSD)-10℃ 下降至低电平期间的表示法有所不同、分别为512[ms]和540[ms]、但哪一项正确?

问题2:  COUT 的建议值
数据表并未说明如何确定 COUT 的建议值。 我该如何确定它?
此外、EVM 中放置了 C5 (电解电容器)、但在滤除低频噪声时是否有必要放置 C5?

问题3。 内部方框图
a:当 ILIM 引脚电压降至1V 以下时、FET 导通并检测到短路。

b:该比较器用于检测反向输入电压。 当输入电压低于-10[mV]时、它输出低电平、当超过100[mV]时、它输出高电平。

关于内部方框图、我对 A 和 B 的理解是否正确?

此外、数据表指出、它旨在使用"抗尖峰脉冲"来消除错误信号。 以下是正确的"抗尖峰脉冲电路"吗?
您能简要说明一下它是如何工作的吗?

问题4。 电流监控
IMON "1.5V/A"的输出范围是否正确? 此外、设计 R (IMON)时应使用哪个公式? 您能否简单地解释一下这两个公式?

问题5. 故障响应
过载时、FLTb 降至低电平、但 Vout 可能保持输出。

当 Vin 增大时、当 Vin:34.95 [V]/ILOAD:2.24 [A]时会出现以下情况。 这种行为是否正常?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor、

    Q1:在热关断情况下具有512ms 的重试延迟。 540mS 是 CB 模式期间的重试延迟。

    Q2:不存在建议值。 这通常取决于最终应用。 为了降低寄生电感导致的负尖峰风险、可以在输出端放置0.1uF 或更高的最小电容器。

    问题3:是的、您的理解是正确的。

    问题4:都是正确的。 如果您的输入电压高于5.5V、则为简单起见、您可以使用第二个设计。

    Q5:此波形是否在数据表中? 器件似乎处于限流模式。 将电流限制为2.23A、然后再进入自动重试。

    当器件进入电流限制时、/FLT 置为有效。 这就是您看到红色 LED 的原因。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Amrit:

    感谢您的答复。

    以下2个问题尚未回答、请您提供意见吗?

    [报价用户 id="465179" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411834/tps2660-explanation-of-the-internal-block-diagram "]

    此外、数据表指出、它旨在使用"抗尖峰脉冲"来消除错误信号。 以下是正确的"抗尖峰脉冲电路"吗?
    您能简要说明一下它是如何工作的吗?

    Unknown 说:

    否、这是 EVM 测量的波形。
    将 FLT 置为低电平后、VOUT 继续输出。 这是否正常?

    Q5:这个波形是否出现在数据表中? [报价]

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor、

    Q1:查看数据表中的"9.3.5.3故障响应"部分、了解 PGOOD 抗尖峰脉冲电路的工作情况。 它是为了在确定用于启用下游直流/直流转换器的 PGOOD 之前提供延时时间。

    问题2:两个公式是相同的。 请使用第二个通用的简化公式。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Amrit:

    感谢您的答复。 下面的情况如何?

    [报价 userid="465179" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411834/tps2660-explanation-of-the-internal-block-diagram/5408940 #5408940"]否、这是由 EVM 测量的波形。
    将 FLT 置为低电平后、VOUT 继续输出。 这是否正常?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conor、

    在我的第一个答案中已经回答。

    粘贴相同的内容。

    器件似乎处于限流模式。 将电流限制为2.23A、然后再进入自动重试。

    当器件进入电流限制时、/FLT 置为有效。 这就是为什么您会看到红色 LED 和 VOUT 仍然存在。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Amrit:

    已在我的第一个答案中回复。

    好的、我想确认以下内容正确。

    1.在限流模式下、FLT 置为低电平。
    Vout 将继续输出、直至结温达到热关断阈值(T (TSD))。
    3、超过热关断阈值、内部 FET 关断。
    4.在512ms 后自动重试周期开始。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、正确。

    谢谢  

    Amrit