This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:电路的局部功能分析

Guru**** 2505555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4800-Q1, TPS4811-Q1, PMP22396, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413574/lm5060-local-function-analysis-of-the-circuit

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件:PMP22396、TPS4800-Q1、TPS4811-Q1

工具与软件:

TI 人好

我尝试使用 LM5060。 我看到了一个参考设计、即 PMP22396。

我看到栅极控制器件中有一个 NPN 电路。

您能帮助我检查是否可以将输入用作50V 吗?

Q93和 D25发挥了什么作用?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    LM5060的最大工作电压为65V (最大绝对值为75V)、这意味着它在输入电压为50V 时具有较小的裕度。 强烈建议使用强大的栅极驱动器件、例如 TPS4811-Q1或 TPS4800-Q1

    这些是100V 器件、强大的栅极驱动有助于轻松驱动多个 FET。

    BR、

    Rakesh