This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:我想为 BQ79616-Q1获取代码示例

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414209/bq79616-q1-i-want-to-sample-code-for-bq79616-q1

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79616

工具与软件:

我们计划使用锂离子电池电芯来设计高压电池储能系统。
我们正在考虑使用 TI 的 BQ79616-Q1 BMS IC。
储能系统的电压为400V ~ 500V、我们计划使用以菊花链形式连接的大约10个 BMS IC。
我们考虑使用 UART 与控制 MCU 进行通信。
我有以下问题、正在进行查询。


1.请告知是否最好使用 BQ79600接口 I. 或使用 BQ79616 IC 作为基底和堆栈。
2.电池平衡计时器的作用是什么?
2-1. 电芯均衡是否未连续应用、但 MCU 必须判断启动条件并发出启动命令?
3.我需要一个简单的示例代码。 是否有可能支持它?
(我申请了安全资源、但被拒绝了。 我不知道为什么。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang、

    1) 1) BQ79600添加了额外的安全功能、并允许您使用 SPI 进行通信。 额外功能可能是必要的、或者会产生不必要的成本。 我无法决定这是否更适合您的系统。

    2)电池平衡计时器、顾名思义、可以在一段时间后停止电池平衡。 您还可以设置阈值、在达到该阈值后电芯平衡将停止。 由 MCU 决定何时适合进行电池平衡、此过程并不是自动进行的。

    3)根据日志,您被拒绝安全资源访问,因为您使用了个人电子邮件域。 请使用您的公司电子邮件重试。 安全资源有您可以参考的示例代码。

    此致、