This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:不同的热敏电阻

Guru**** 2797665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25638, BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413960/bq25638-different-thermistor

器件型号:BQ25638
主题中讨论的其他器件: BQ25622

工具与软件:

电池充电器团队、

我们的客户正在修改现有设计时考虑使用 BQ25638。  他们希望继续使用47kOhm 热敏电阻、而不是更改为10k Ω。  对于 BQ25638、是否有实现此目的的任何方法?  或者、他们应该选择不同的器件吗?

谢谢!
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Darren、您好!

    d/s 上的 RT1和 RT2公式适用于其它类型的热敏电阻。 只需 相应地插入指定温度(高温和低温)的热敏电阻信息即可。

    2、对于 RT1和 RT2计算工具、请参阅 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209815/faq-bq25620-bq2562x-calculator-tool BQ25638类似于 BQ25622。 虽然它是为 BQ2562x 开发的、但原理 类似、只需稍作更改即可用于 BQ25638。

    如果 RT1或 RT2为负值、则热敏电阻无法正常工作、请尝试另一个热敏电阻。  

    4.不建议对 RT1和 RT2使用>100k Ω 的电阻值。 这可能会增加 TS 功能误差。

    此计算器仅供参考。 请仔细检查电路板上的实际保护温度范围和温度曲线行为。

    非常感谢、

    宁。