This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220原理图审阅

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410411/hd3ss3220-hd3ss3220-schematics-review

器件型号:HD3SS3220

工具与软件:

大家好、团队成员:

请帮助原理图审阅、谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    能否详细说明一下该设计的应用? 它看起来与我们的 HD3SS3220 UFP EVM 类似、但您是在 USB-C 端口和 Type-A 端口之间运行、还是要在接收设备上安装该部件? (仅公开 Type-C 端口)

    您能演示一下 MUX 如何连接到 Type-C 连接器吗? 我在原理图中没有看到这一点。

    您的 TX 线路上似乎有0.33uF 的电容器。 您需要将这些参数更改为0.22uF、以符合 USB 规定的 TX 电容:

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否能够查看我之前提出的问题?

    我会将其标记为已解决、因为不活动。 您可以在此处回答任何后续问题、我将继续回复。

    此致!

    Shane