This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:如何使用 TUSB1046EVM 支持4K 显示?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM, TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408448/tusb1046evm-how-to-support-4k-display-using-tusb1046evm

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件: TUSB1064

工具与软件:

我使用  TUSB1046EVM 确认了以下各项。
 1.使用默认固件时全高清显示器可以正常工作。
   -> PC 输出显示流 使用 DP 电缆传输到 TUSB1046EVM、TUSB1046EVM 接收此流、并通过 USB typeC 和将其输出
     全高清显示屏可以正常显示 PC 屏幕。

 2. 4K 显示器可以 不会 使用默认固件。
   -> 1和2之间的区别是显示分辨率。
     硬件连接完全相同。  
   ->我确认了该固件的 DisplayPort 设置为4通道模式(不是 DP 2通道+ USB 模式)。
     PC 检测显示器的分辨率、因此 DisplayPort 链路训练似乎已完成。  

我还使用 TUSB1064EVM 检查了以下项。

 1. 4K 显示器可以正常工作,使用默认固件。
   ->使用 USB TypeC 和 TUSB1064EVM 的 PC 输出显示流会接收该数据并通过 DisplayPort 电缆发送到显示。

   我想告诉你的是" 就显示端口信号而言、TUSB1046和 TUSB1064具有相同的带宽、  
     我 认为 TUSB1046 必须支持4K 显示 "。
      (如您所知、 TUSB1046用于发送端或 DFP、而 TUSB1064用于接收端或 UFP。)

[问题]
您能告诉我应在何处更改 TUSB1046EVM 的 FW 设置、从默认的 FW 获取4K 显示屏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 TUSB1046EVM 板版本是 .  
    物理距离  
     - USB TypeC : USB3.2gen2电缆
     -显示端口:DisplayPort 1.4a 支持的电缆
    此外、TUSB1046EVM 由外部5V 交流适配器驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuke:

    是否只是为了确认、您是在将 DP 信号从源通过 DP 1.4电缆驱动到 EVM、然后通过 Type-C 将 EVM 直接驱动到显示器?

    当显示器传输视频时、CTL0和 CTL1上的电压是多少? 对于4通道 DP、CTL0应处于低电平、而 CTL1为高电平。

    [quote userid="561945" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1408448/tusb1046evm-how-to-support-4k-display-using-tusb1046evm 能否告诉我应该在哪里更改4K 显示屏的 TUSB1046EVM 固件设置:默认固件。

    检查是否选择了多功能首选选项。 您可能需要禁用此功能以启用4通道 DP 模式。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论、是的、我确认禁用了多功能首选项。
     CTL0:低电平;CTL1:高电平。  

    此外、我还 通过 GPIO 检查了均衡器的设置。  
    我发现均衡设置0~7可以检测显示(但它不显示图像。

    您认为均衡设置与此问题有关吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果信号过度均衡、EQ 设置可能会降低数据速率。 显示您的最后一个回复、DisplayPort 无法再传递图像了吗?

    您能否共享包含跳线设置的 EVM 图片? 我已使用以下设置测试此板、并能够在 GPIO 模式下传递视频(尽管我尚未尝试4K):

    在此图中、我使用了 GPIO 模式、需要从外部驱动 HPD、因为 我的电路板上安装了 R36和 R37 DNI。 我在此处输入电路板原理图以供参考: e2e.ti.com/.../2627.INT053F_2D00_001_5F00_Schematic.pdf

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见。
    这些图片是我的 TUSB1046EVM 设置。

    对于 GPIO 模式、我们更改了 DNI 位置。
    更改后、
    R36和 R37均为0 Ω>>"HPDIN" 是 TUSB1046A_[32引脚]的输入。
    R13为 DNI、R11为0 Ω。 >> "CTL1"是 TUSB1046A_[23引脚]的输入。

    已检查固件并且正常。
    GPIO_0是 CTL1 (DP)。
    GPIO_1为 CTL0 (USB3)。
    GPIO_3是 "DP HPD 端口0"。

    实际上、当使用另一个4K (3840x2160 60Hz)显示器(EIZO FlexScan EV3285-BK)时、
    它可以正常工作。
    (PC ->(DP 电缆)-> TUSB1046EVM ->(USB 电缆)->显示器)

    我想知道有一些不同。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuke:

    实际上、当使用另一台4K(3840x2160 60Hz)显示器(EIZO FlexScan EV3285-BK)时、
    它可以正常工作。

    根据我的理解、 4K 视频可以通过 FlexScan 显示器、但在另一台显示器上失败。 我通过一些问题来帮助进行调试:

    • 通过 EVM 插入后、是否能够检测 PC 上的故障监视器?
    • 如果您可以检测到监视器、是否可以调整 EVM 板上的 DPEQ 设置以查看视频是否通过?
    • 通过 USB-C 电缆直接连接到 PC 时、故障显示器是否正常工作? (路径中无 EVM)

    边注:连接 DP 电缆时、您是否使用外部壁式插孔为我们的电路板供电? 根据用户指南、如果仅测试 DP、则需要提供外部电源

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuke:

    您是否能够通过我们的 EVM 正确传递视频?

    我会将其标记为已解决、因为不活动。 您可以继续回复此主题、我会回答您的任何后续问题。

    此致!

    Shane