This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:启动问题

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413917/ucc256404-start-up-issue

器件型号:UCC256404

工具与软件:

您好!

这是我的 LLC 的启动装置。 在 LLC 开始调节之前、有4次初始尝试启动:

这些是正常的吗? 我提出这个问题的原因是、我重新调整了此转换器(未更改任何元件、只是修改了布局)、并且此新版本卡在这个初始阶段、从不开始调节:

不知道导致这种情况发生的原因是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的波形并不表示正常启动。  

    您的旧设计的输入和输出功率要求如何?

    您的新设计对输入和输出功率有哪些要求?

    您在新设计中做了哪些更改?

    您是否使用了 Excel 设计工具?

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC675

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的留言。 今天、一位经验丰富的工程师加入了我们的团队、他弄清了问题是:我的 VCC 电容器不够大、而自举电容器太大了。 基本上、通过 HV 引脚的初始电荷在 LLC 能够自行维持 VCC 之前已耗尽。

    设计必须处于边缘:经过几次尝试后、上一版本才启动、而新版本根本无法启动。 通过调整这些值、LLC 现在可以很好地开始: