This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:LP2951DR

Guru**** 2510105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1409610/lp2951-lp2951dr

器件型号:LP2951

工具与软件:

您好!

LP2951DR 数据表介绍旧芯片(CSO:SFB)和新芯片(CSO:RFB)

但在我们的标签上我们有一个 CSO:她

我们能否弄清楚她在哪里、她们属于旧芯片还是新芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    为此造成的混淆、我们深表歉意。 "她"列为 CSO 表示 传统 芯片材料、来自 SFAB。

    我认为、当实际使用的标记是"SHE"时、数据表中的命名规则表将 SFAB 错误地列为"SFB"。 我会将其交给团队、并尽快在数据表中进行更新。

    此致、

    Kelsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kelsey!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意提供帮助!