工具与软件:
您好!
此设计适用于汽车应用、输入电压为29V 至42V、标称值为36V。
1.您能告诉我下面的原理图是否 支持5V 输出吗?
2.是否有必要根据评估板原理图为 C5和 C6提供配置、因为这会在板上占用更多空间?
3. C9在这里的意义是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
此设计适用于汽车应用、输入电压为29V 至42V、标称值为36V。
1.您能告诉我下面的原理图是否 支持5V 输出吗?
2.是否有必要根据评估板原理图为 C5和 C6提供配置、因为这会在板上占用更多空间?
3. C9在这里的意义是什么?
大家好、Shashank、
我认为100uH 电感器对于1100kHz 开关频率而言可能过大。 10-20uH 实际上没问题。
如果需要、可以将 C5和 C6放在那里以提供额外的输入电容。 如果您要进行原型设计、我会推荐它、因为稍后可以将其删除。
我注意到在反馈网络中有一个49.9千欧的电阻器(R4)。 是否计划进行环路测量? 通常建议设置49.9 Ω。
数据表中还包含反馈网络生成5V 电压的值、118k Ω 的顶部反馈电阻器和22.1k Ω 的底部反馈电阻器是合适的。
如果需要、C9将添加前馈电容、以帮助提高相位裕度。
谢谢!
Richard