This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610:直流/直流电源部分回顾

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413545/lmr51610-dcdc-power-section-review

器件型号:LMR51610

工具与软件:

您好!

此设计适用于汽车应用、输入电压为29V 至42V、标称值为36V。

1.您能告诉我下面的原理图是否 支持5V 输出吗?  

2.是否有必要根据评估板原理图为 C5和 C6提供配置、因为这会在板上占用更多空间?

3. C9在这里的意义是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shashank、

    我认为100uH 电感器对于1100kHz 开关频率而言可能过大。 10-20uH 实际上没问题。  

    如果需要、可以将 C5和 C6放在那里以提供额外的输入电容。 如果您要进行原型设计、我会推荐它、因为稍后可以将其删除。

    我注意到在反馈网络中有一个49.9千欧的电阻器(R4)。 是否计划进行环路测量? 通常建议设置49.9 Ω。

    数据表中还包含反馈网络生成5V 电压的值、118k Ω 的顶部反馈电阻器和22.1k Ω 的底部反馈电阻器是合适的。  

    如果需要、C9将添加前馈电容、以帮助提高相位裕度。  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L1是10uH 而不是100uH。 如果 R4不影响性能、我是否可以完全移除 R4 (是的、我要更改为49.9)。 此外、我是否也可以移除 C9? 原因是为了节省布板空间。 此外、R6和 R9也可以是0402 (1/16W)而非0603 (1/10W)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shashank、

    抱歉、我误读了电感器值。  

    如果您不计划进行环路测量、则可以移除 R4。  

    C9也可以移除、R6和 R9也可以使用0402。 只需确保更新 R6值。  

    谢谢!

    Richard