This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:阈值与手动数据表不一致

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413434/tps92692-the-threshold-is-inconsistent-with-the-manual-datasheet

器件型号:TPS92692

工具与软件:

尊敬的  

将 TPS92692用于升压恒定电流、我们希望使用 PWM 引脚的使能电压来创建一个简单的低压关断限制电路(如下图所示、我们的计算显示其将在大约8.2V 时导通)。 但实际上、我们导通的电压高于10V。 通过在临界点(LED 闪烁、由于线束电压差而持续亮起和熄灭)测量此 PWM 引脚、我们可以得到以下波形(CH1是输出电流、CH3是 PWM 引脚的电压)。 可以看到 PWM 电压始终高于2.2V。 手册中的最高有效 PWM 电压为2.2、测得的 PWM 点电压始终大于2.2V。 根据手册,它不应该出现。 UV 的情况。

我们还尝试了将该 PWM 引脚连接到芯片的5V REF、可以从6.5V 开始、而不会出现这种开/关现象。 因此、我们已经确定当前现象是 UVP、但阈值与手动不匹配。 您能帮助分析一下吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、吕比利、

    DIM/PWM 引脚可以设置 PWM 调光。  如果它高于3V、那么它将始终处于开启状态(100%占空比)。  您参考的规格在设置为2V (Vramp=2V)时将占空比设置为50%。   2.2V 最大值是容差。   

    您能给我分享一下原理图吗?  如何连接 RAMP 引脚?   

    -fhoude.