This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:验证应用的器件兼容性:~140VDC 至5VDC

Guru**** 2504775 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28881, UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414168/ucc28881-verifying-part-compatibility-for-application-140vdc-to-5vdc

器件型号:UCC28881
Thread 中讨论的其他器件: UCC28911

工具与软件:

各位专家、您好!

我有一个应用、其中输入是锂离子电池组(32节串联电池)、系统电压~140VDC。 输出要求为5VDC、且200mA 电流要求大于。

您能否告诉我、此器件是否兼容以及 TI 是否有更好的替代器件、请提供建议。

谢谢!
Abhijith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Abhijith

    感谢您联系我们。

    我认为 UCC28881很适合用于这个应用。 请参阅以下设计

    https://www.ti.com/tool/PMP21455

    您还可以选择提供更好性能的 UCC28911。

    此致、

    Harish