This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563211:有关引导引脚的问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414139/tps563211-question-about-boot-pin

器件型号:TPS563211

工具与软件:

您好!

我的客户对引导引脚有如下问题。

问题1:
查看数据表7.2功能方框图、可以看到在 BOOT 引脚中有一个自举稳压器。
什么是自举稳压器输出电压规格、BOOT 引脚上的电压为多少?

问题2:
数据表规定 BOOT 和 SW 之间的0.1uF 陶瓷电容器。  但是、这个0.1uF 值只是标称值、还是由于直流偏置而下降了?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、K。 Hirano,

    A1:BOOT 到 SW 的电压约为5V。

    A2:0.1uF 是标称值、客户可以在此使用10V 或更高电压的电容器。

    此致、

    Shipeng