This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC20225-Q1:占空比低于50%

Guru**** 2508535 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC20225, TPS2838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413541/ucc20225-q1-duty-cycle-lower-than-50

器件型号:UCC20225-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC20225TPS2838

工具与软件:

您好!

我要在同步降压设计中使用 UCC20225栅极驱动器。 设计的比率为10:1。 如果 PWM 占空比作为 UCC20225的输入、为10%、那么另一个栅极输出是否会变为90%(考虑死区时间)? 换句话说、我能否使用占空比低于50%的驱动器?

如果是、如果控制器没有开关频率信息、控制器将如何知道是否需要端接脉冲以实现互补输出?

谢谢!

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    我们的专家目前已经结束、我们将在本周结束之前与您联系。

    此致!

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Pratik。 另一个问题是、我真的不需要驱动隔离。 如果我使用 UC20225、可以为输入和输出提供相似的基准吗? 换句话说、是否可以为输入(VCCI)和输出(VDDA 和 VDDB)使用单电源? 或者是否可以改用 TPS2838驱动器。 设计为1kW 的同步降压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    是的、您可以输入所需的任何占空比。 栅极驱动器中的最小脉冲宽度可低至20ns、但被驱动的 FET 可能需要对可实现的最小占空比脉冲宽度具有更高的限制。

    输出是互补的、当 PWM 输入变为高电平时、另一侧将关闭。 驱动该栅极驱动器的控制器可能会设置固定的开关频率、并根据负载条件改变占空比。

    您可以改用非隔离式栅极驱动器、这种方法成本会更低。 如果您需要较低的功耗和电压、TI 拥有集成式同步降压转换器。  

    此致、

    Sean