This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:电源管理论坛

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414098/tps562200-power-management-forum

器件型号:TPS562200

工具与软件:

您好!

以下电路方面需要您的帮助、论坛上有其他问题、可能已经给出了答案、搜索不够。 我要按照数据表中的详细信息将12V 转换为3.3V。 我使用 TINA TI 对原理图进行仿真、并且在仿真中收到了所需的结果。 在测试 PCB 之后、我在输出端得到大约0.3到0.6 DC 的电流、SW 波形不稳定、并且线圈会产生噪声。 我应该先更改图表中的内容吗? 如果需要、我将发送带有布局的图像。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在此处发送布局。 谢谢。