This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:I2Cr -01 - USB-PDF-CHG-EVM 任务被拒绝、原因为#39;0x04'

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413672/tps25750-usb-pdf-chg-evm-01---i2cr-task-rejected-with-reason-0x04

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25798

工具与软件:

您好!

我在尝试通过 TPS25750从 BQ25读取远程寄存器时遇到问题。 4CC 'I2Cr'始终被拒绝、原因为"0x04"。 请在下面找到一个跟踪片段。

你有什么想法为什么会发生这种情况吗?

我只能从 USB-C 为 EVM-01供电、VBAT 上未连接电池、这是 TPS 设备无法正常工作的原因吗?

最新动态:

我将3节11.1V 锂离子电池连接至 VBAT (J2)、器件卡在"PTCH"模式。 不接受4CC 命令。 而且、根据参考手册、模式寄存器的长度是4字节、但如果我只读取4字节、内容会被截断、请查看图片下方。

谢谢!
此致、
Cosmin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cosmin:  

    您能否提供有关您尝试通过"I2Cr"读取的 BQ25798寄存器以及包含的跟踪片段中的输入数据的更多详细信息?  

    您的系统是否使用 EEPROM 或 EC 在启动时加载 PD 配置?

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    非常感谢您的答复。 事实证明、我从 TPS 器件对寄存器进行了错误解释(它使我感到困惑、因为每个读数都以"寄存器长度"为前缀)。 现在它按预期运行。 不过、我也可以回答您的问题。

    1.我尝试读取的 BQ25寄存器为"REG3B_VBAT_ADC - 0x3B"。
    2.我使用评估板、所以应该有 EEPROM、但我没有使用、我在启动时从主机 uC 写入配置。

    此致、
    Cosmin