This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730EVM:PC 连接器的采用者

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730EVM, TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414026/tps25730evm-adopter-for-pc-connetcion

器件型号:TPS25730EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25730TPS25751

工具与软件:

我想连接 PC 和 TPS25730EVM 以启用 I2C 通信。 当仅 PD 适配器通过 Type-C 连接到 PD 控制器时、我想获得有关该适配器的信息

■问题
① PC 和 PD 控制器之间需要什么硬件?
(如果有建议、请同时填写。)

②您是否需要 PC 端的专用应用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taku

    TPS25730暴露了可以连接的 I2C 引脚。

    没有建议使用的硬件来读取 I2C、如果您只需要使用它进行调试、任何 I2C 主机/控制器工具都应该可以。 多种不同的拓扑、EC/MCU 也可以工作。

    这取决于所使用的工具。 例如、为了实现快速调试、我们使用 TotalPhase Aardvark、这需要"控制中心"固件。


    [报价 userid="486774" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414026/tps25730evm-adopter-for-pc-connetcion "]我想连接 PC 和 TPS25730EVM 以启用 I2C 通信。 我希望获得有关仅 PD 适配器通过 Type-C 连接到 PD 控制器时的信息。[/QUOT]

    TPS25730上公开的 I2C 寄存器仅限于 TRM 中可用的寄存器。 该部件相当简单、可能不会报告您要查找的信息。 如果您确实需要更复杂的器件、我建议查看 TPS25751。

    谢谢。此致、

    Chris