This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21551-Q1:要使用哪个时基故障数?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414170/ucc21551-q1-which-fit-number-to-use

器件型号:UCC21551-Q1

工具与软件:

您好!

在 https://www.ti.com/lit/fs/sffs693/sffs693.pdf 的 表2-1中、我的客户想知道为什么 "总元件时基故障"行上显示了3个时基故障数? 使用哪种方法进行分析、最高的?

谢谢!

Reed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    这三个值是基于三种不同功耗级别(10mW、100mW 和300mW)的故障时间。 应选择与最接近您的应用用例的功率级别相关的数字。

    此致、

    Sean