This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606-Q1:降压转换器的 VRM 模型

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1410926/lm73606-q1-vrm-model-for-buck-converter

器件型号:LM73606-Q1

工具与软件:

您好!  

如何获得用这款芯片制作的降压转换器的 R/L VRM 模型? ANSYS SiWave 电源完整性仿真需要这一点。  

请告诉我。  

Thans

Navin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我不熟悉这种型号。

    您是否有您正在寻找的示例??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、  

    这些用于 PI 分析。  

    例如、Analog Device 以 LTpower CAD 提供其直流/直流模型。 例如、采用 LTC3313的特定降压电路如下所示(如下所示)。 然后、可以将等效电路插入 PCB 的 VRM 源来进行 PI 分析。  

    我们的客户以某种方式使用了   TI 的 LM73606-Q1、我们需要进行 PI 分析、我们需要这些信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    目前、我们没有可为此器件提供的模型。

    但是、如果您提供了应用原理图和所有相关参数、我们将尝试提供

    为该器件创建一个简单模型。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两种情况下的原理图分别是简单的28V 至1.8V 降压转换器和3.3V 降压转换器。 尽管它不是唯一的,我们不会得到 客户的同意分享在公共论坛. 我们现在被困在这里。  

    谢谢  

    Navin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能告诉我负载电流和开关频率吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6A 时为28V 至1.5V、开关频率为500kHz

    在4.8A、SW 下为28V 至1.8V。 频率- 500kHz

    28至3.3为4.8A、SW 频率- 1.2MHz

    有没有方法我们也可以计算自己?  

    Navin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将致力于这一工作,并提供一个模型 Mon. 2024年9月16日 PDT.

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请查看以下模型。

    您是否会将这些模型用于负载瞬态或其他一些高频测试?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    是、这些适用于电源轨的阻抗分析。  

    如何得出这些值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这些值是通过将稳压器的开环阻抗除以环路增益得出的。

    所示的电容器是我假设您具有的外部输出电容。

    谢谢