Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS548A20 工具与软件:
您好!
我的一个客户对 TPS548A20有疑问。 设计检查清单显示了120us 的软启动时间、但 SPICE 仿真建议的启动时间为4ms。
数据表中是否缺少计算实际软启动时间的方法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Abigail:
对于 TPS548A20、软启动是内部的且固定为4ms。 在设计检查清单上、120us 是指 RC 时间常数的斜坡。

TPS548A20:软启动时间(TSS)-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
此致!
Ryan