This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:输入和负载电流测量问题(ICHG 和 IVUS)

Guru**** 2533080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412851/bq25730-problem-measuring-input-and-load-current-ichg-and-ivus

器件型号:BQ25730

工具与软件:

尝试通过 ADC 获取 ICHG 值时出现问题、虽然低于1408mA、但当我增加​​充电电流时、它会停止工作、我得到的值(0、128mA、有时是258mA)充电速度超过1408mA、例如2944mA。
如果需要您的帮助、这对于我的应用至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flaco、

    您能否提供原理图?

    您能否提供您的注册信息?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。




    我只是写这些记录、因为默认情况下这些记录对我有用。

    我已经尝试使用 RC 滤波器、但在没有结果的情况下、值得一提的是、我从未能够通过 ADC 测量 IVBUS、它有时会为我提供100mA 值、有时会提供一些随机数。

    我已经在 IVBUS 引脚上添加了信号图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flaco、

    感谢您提供这些信息、请允许我留出时间来审核您的原理图。 我将在收集更多信息后提供反馈。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。
    我期待着你的答复。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flaco、

    读回信息后、您是否可以提供所有寄存器数据?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    "chg-0":{
    "已启用":true、
    "已初始化":true、
    "忙":真、
    "电池":{
    "已连接":true、
    "充电":{
    "状态":"快速充电(CC 模式)"、
    "百分比":20、
    "电压(mV)":10560、
    "电流(mA)":128
    }
    }、
    "充电器":{
    "故障":[]
    }、
    "字段":{
    "EnCmpLatch":0、
    "VSysUVPENZ":0、
    "EnLEARN":0、
    "IADPTGain":20、
    "IBatGain":16、
    "EnLDO":1、
    "EnIInDPM":1、
    "ChrgInhibit":0、
    "EnLwPower":0、
    "WdTmrAdj":0、
    "IInDPMAutoDisable":0、
    "OTGOnChergOk":0、
    "EnOOA":1、
    "PWMFreq":400、
    "低 PTMRipple":1、
    "ChargeCurrent":3328、
    "ChargeVoltage":13200、
    "VInDPM":19520、
    "VSysMin":9200、
    "IInHost":5000、
    "FaultACOV":0、
    "FaultBatOC":0、
    "FaultACOC":0、
    "FaultSysOVP":0、
    "FaultVSysUVP":0、
    "FaultForceConverterOff":0、
    "FaultOTGOVP":0、
    "FaultOTGUVP":0、
    "StatAC":1、
    "ICODONE":0、
    "InVAP":0、
    "InVInDPM":0、
    "InIInDPM":0、
    "InFChrg":1、
    "InPChrg":0、
    "InOTG":0、
    "StatVInDPM":0、
    "StatComp":0、
    "StatICRIT":0、
    "StatINOM":0、
    "STATIDCHG1":0、
    "StatVSys":0、
    "StatBatteryRemoval":0、
    "StatAdapterRemoval":0、
    "EnProchotExt":1、
    " ProchotWidth":10000、
    "ProchotClear":1、
    "StatVAPFail":0、
    "StatExitVAP":0、
    "IInDPM":5000、
    "ADCPSys":48、
    "ADCVBus":23232、
    "ADCIDChg":0、
    "ADCIChg":128,
    "ADCCmpIn":3060、
    "ADCIIN":0、
    "ADCVBat":10560、
    "ADCVSys":10560、
    "CmpRef":2.3、
    "CmpPol":0、
    "CmpDeg":0.005、
    "ForceConvOff":0、
    "EnPTM":0、
    "EnShipDchg":0、
    "AutoWakeupEn":0、
    "EnIBat":1、
    "EnProchotLwPower":0、
    "PSysConfig":"PBus+PBat"、
    "RSnsRAC":5、
    "RSnsRSR":5、
    "PSysRatio":1、
    "EnExtIlim":1、
    "EnIChgIDChg":"IChg"、
    "Q2OCP":150、
    "ACXOCP":"150/100"、
    "EnACOC":0、
    "ACOCVTh":200、
    "EnBatOC":1、
    "BatOCVTh":200,
    "PkPwrTOvldDeg":1、
    "EnPkPwrIInDPM":0、
    "EnPkPwrVSys":0、
    "StatPkPwrOvld":0、
    "StatPkPwrRelax":0、
    "PkPwrTMax":20、
    "BatFETEnZ":0、
    "EnVBusVAP":0、
    "OTGVAPMode":1、
    "ILAvg":10、
    "CmpEn":1、
    "BatFETOffHiZ":0、
    "PSysOTGIDChg":0、
    "EnHiZ":0、
    "ResetReg":0、
    "ResetVInDPM":0、
    "EnOTG":0、
    "EnICOMode":0、
    "EnPortCtrl":1、
    "EnVSysMinSoftSR":0、
    "EnOTGBigCap":0、
    "EnADCCmpIn":1、
    "EnADCVBus":1、
    "EnADCPSys":1、
    "EnADCIIN":1、
    "EnADCIDChg":1、
    "EnADCIChg":1、
    "EnADCVSys":1、
    "EnADCVBat":1
    "ADCConv":"连续"、
    "ADCStart":0、
    "ADCFullScale":3060.
    }
    }
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此读数在3A 电流下加载、我展示了测量结果的一张照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几次测试后、我找到了解决问题的方案、我通过计算 ICHG 感应电阻器中截止频率为1kHz (10欧姆- 10uF)的 RC 滤波器解决了问题、这也使芯片能够检测 IADPT、之前差分信号966kHz 中有一个 RC 滤波器、截止频率为4.99欧姆- 0.033uF (这是 BQ25730的 EVM 建议、我认为这是一个非常高的截止频率、因为芯片以400kHz 的最大频率进行开关)。

    非常感谢您的帮助。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flaco、

    听一听是不错的、因为问题已经解决、我将关闭此主题。

    此致、

    Christian