This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:控制压摆率

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414033/lmg5200-control-the-slew-rate

器件型号:LMG5200

工具与软件:

大家好!

我想使用 LMG5200控制压摆率。

结果表明压摆率为50V/ns (最大值)、但是否有办法使其减速?

LMG2100可以控制压摆率、但我想知道是否有方法借助 LMG5200降低压摆率、我目前正在考虑这一点。

此外、如果我减慢速度、延迟匹配是否存在任何问题?

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryusuke:  

    LMG5200没有控制压摆率的选项。 没有办法减慢 或加快导通转换。  

    谢谢!

    John