This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:当被禁用时、TPS63000生成1.6V 输出

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413844/tps63000-tps63000-is-generating-1-6v-output-when-is-disable

器件型号:TPS63000

工具与软件:

您好!  

我尝试了在定制 PCB 中实现此模块 TPS63000DRCR、而这个新版本的电路板(6个 PCB)所有这些在禁用时输出约为1.626V、有输入电压(0.045V)、但如果启用、我们将获得预期的正确3.3V 值;如果使用1.626V、我们将在器件关闭时产生1.5mA 周围的电流消耗。 这是我们第一次遇到此问题、因为我们已经将此组件用于以前的 PCB、而不会出现问题。

如果大家对这种行为有更好的理解、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jota、您好!

    输出端是否没有负载且输出电容器是否在禁用期间保持充电?

    否则、我不明白在器件关闭时哪里有功耗。

    一般来说、如果 VIN 上为0.045V、器件将不会运行、1.626V 电压需要来自其他地方。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、  

    感谢您的帮助、我断开负载并再次验证 Vin、Vout 和 EN 是否为0V