This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD13380F3:CSD13380F3

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD13380F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413637/csd13380f3-csd13380f3

器件型号:CSD13380F3

工具与软件:

您好!

我计划将 CSD13380F3器件用于 BMS 电池平衡应用。

数据表中未提及数据表中显示的栅极电阻器值。

请帮助提供该详细信息以便我可以完成我的设计。

谢谢你

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    感谢您关注 TI FET。 数据表电气特性中指定的典型内部栅极电阻 RG = 16Ω。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    只是想知道我是否需要为我的应用添加任何额外的电阻器。

    我们现在处于最后阶段、所以我们只是想得到确认。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    您可以添加一个外部栅极电阻器、如果不需要、只需填充0欧姆即可。 此 FET 具有单端栅源 ESD 保护二极管。 如果栅极电压<源极电压、二极管可能会正向偏置。 外部栅极电阻器将限制通过 ESD 二极管的电流。 请参阅以下链接中有关 TI FET 中包含的 ESD 保护的文章。 如有任何问题、请告诉我。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sszt291

    谢谢!

    John