This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:大约(不使用电平转换器)。

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414143/tps61096a-about-in-the-case-that-don-t-use-level-shifter

器件型号:TPS61096A

工具与软件:

嗨、团队:

我们想将该器件用作简单的低 Iq 升压转换器 Vin=2V、Vout=13~16V。

如果我们不使用电平转换器、LVIx 引脚连接到 GND 是否关键?

此致、

Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、teritama、

    这是这些引脚的逻辑连接、因为输出也连接到 GND、因此我不认为这种连接的缺点。

    此致、
    Brigitte