This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:MC33063A 过流保护问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403508/mc33063a-mc33063a-overcurrent-protect-issue

部件号:MC33063A

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:
 我们通过  MC33063A 实现了一个与电压反相相关的设计、如下面的所示。 Vin 为+12V、所需 Vout 为-12V。 我们想知道 ocercurrent protect 值是什么、或者如何设置它?
我们有一个实验可以与您分享。 这个芯片中似乎没有电流保护。 它改用总输出瓦特= 1.8W 作为保护策略
试验条件
输入电压:12V
IIN: Form OCP-->OCP( 240mA 最大芯片灌电流,电源12mA 设置为1A )
结果
输出电压:-12V@输出电流:0~150mA --> 1.8W (@150mA)
输出电压:-10.8V@ 输出电流: 170mA --> 1.836W
输出电压:-4.5V@ 输出电流:400mA -->1.8W
谢谢
Kevin Hsu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kevin Hsu、

    从 Ipk 到 VCC 的电阻器定义电流限制。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

     根据 MC33063A 数据表、限流检测电压为0.3V (典型值)、IPK 和 VCC 引脚之间有一个0.33 Ω 的电阻。 则电流限制应为0.3V/0.33 Ω=0.909A。 但我们的实验结果表明、当 Iout 超过0.15A 时、Vout 会降低。 即 FOW 偏离电流限值设置。 如果有任何误解、您会帮助澄清吗? 坦斯克!

    Kevin Hsu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    您能测量电感器电流吗?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

     由于当前的测量设备问题、很抱歉回复延迟。  请检查如下所示的电感器电流测量结果。 谢谢!

    IOUT=0A VOUT=-12.31V  IPK 至 VCC 之间的电压差= 4.4mV

    IOUT=100A Vout=-12.14V  IPK 至 VCC = 51mV 之间的电压差

    Iout=200A 时、Vout=-9.7V  IPK 到 VCC 之间的电压差= 77mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    对我来说、这看起来转换器是否达到电流限制。 电流限值限制了峰值电流。 如果您减小 IPK 上的电阻器、会发生什么情况?

    另一项测试是增加电感以减缓电流上升。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

      我们通过示波器观察到 VCC 和 Ipk 之间的电压差(黄色和紫色)。 因此、我想向您确认、即使在 Iout=0A 的条件下、电流限制是否在每个开关周期中都发生? 谢谢!  

    Kevin Hsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kevin Hsu、

    请查看本应用手册: MC34063开关稳压器(修订版 B MC33063A)的应用与之相同。

    器件通过峰值电流限制调节开关。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

     感谢你的 spport。 没有其他问题了。

    Kevin Hsu