This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:减少启动时间

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413696/tps92518-reduce-startup-time

器件型号:TPS92518

工具与软件:

您好!

在我的电路中、我发现 TPS92518需要大约65µs 至75µs 的启动时间来调节电流。

是否也可以使用外部接线来减少这种情况?

此致

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    我不明白外部布线是什么意思?  您能否定义如何确定启动时间?  任何波形都很好。  是 EN 引脚还是 SPI 事务?   你要做什么? 您的应用是什么?  请说明设计要求(最小值、典型值、最大值:VIN、Vled、Iout、 2) PWM 调光频率和占空比范围?  3)并联 FET 调光? 等等)。  您是在使用 EVM 还是自己进行设计、如果您有设计原理图、您可以将其与我分享。  如果您不想将其在线、请发送至 francis.houde@ti.com 、我们可以将其离线。  

    该启动的大部分原因是 PWM 调光期间电感器电流上升。  该值在很大程度上是根据条件和电感器选择而固定的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Fhoude、  

    感谢快速响应。

    如果我们能脱机、然后我给您写一封电子邮件、那会很好。  

    此致  

    Andre