This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:对 BQ25756进行编程存在疑问

Guru**** 2644125 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413739/bq25756-doubts-for-programming-bq25756

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

您好! 我目前使用 BQ25756进行设计。据我所知、配置/编程 bq25756的不同方法基本有两种:
-通过 MCU 写入 bq25756寄存器(通过 I2C)来配置器件。
-使用 bqstudio 通过 EV2400配置器件(再次通过 I2C 协议)。
我是否基本上可以将 EV2400与 uC 连接到同一 I2C 总线、或者我是否应该放置欧姆电阻并将其拆焊以便不将 EV2400和 uC 连接到同一总线?
提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    如果同一条线路上有微控制器、则 EV2400将无法与 IC 通信。 我 µC 在 SDA/SCL 线路上使用0Ω 电阻器、以便轻松更改0 Ω 电阻器和 EV2400之间的通信。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白,谢谢 Ethan!