Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, EV2400, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400
工具与软件:
您好! 我目前使用 BQ25756进行设计。据我所知、配置/编程 bq25756的不同方法基本有两种:
-通过 MCU 写入 bq25756寄存器(通过 I2C)来配置器件。
-使用 bqstudio 通过 EV2400配置器件(再次通过 I2C 协议)。
我是否基本上可以将 EV2400与 uC 连接到同一 I2C 总线、或者我是否应该放置欧姆电阻并将其拆焊以便不将 EV2400和 uC 连接到同一总线?
提前感谢!