This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22996EVM:ON1和 ON2输入上缺少下拉电阻器。

Guru**** 2469010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22996, TPS22996EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413761/tps22996evm-pull-down-resistors-missing-on-on1-and-on2-inputs

器件型号:TPS22996EVM
主题中讨论的其他器件:TPS22996

工具与软件:

TPS22996EVM 在 TPS22996器件上的 ON1和 ON2输入上缺少下拉电阻器。 使用某个 DIP 开关(SW1或 SW2)启用后、即使 DIP 开关完全关闭、给定的输出也会保持开启状态。  高阻值下拉电阻器可解决该问题。  即使是数据表也规定、ON 输入不得悬空。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    在设计 EVM 时、似乎假设 ON 引脚始终被驱动为高电平或低电平、因此不需要上拉或下拉电阻器。 您是使用主电源还是 MCU 上拉 ON 引脚? 您有 J8和 J9跳线来决定要从何处拉 ON 引脚。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是对评估套件设计的一般评论。 没有一种简单的方法可以将 ON 输入驱动为低电平、除非您焊接在电路板上或进行一些奇怪的跳跃。  
    我不同意在设计 EVM 时假设 ON 引脚将始终驱动为高电平、因为我具有不同 的串联电阻(R1-R8)无法测试不同的压摆率。  

    如果您使用 MCU、则可以直接从 J4驱动高电平/低电平、并相应地跳转 J8和 J9。