This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:未达到计算出的开关频率

Guru**** 2502385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1413688/tps92518-calculated-switching-frequency-is-not-reached

器件型号:TPS92518

工具与软件:

您好!  

我设计了一个符合以下规格的电路:  

输入电压:24V  

VLEDx:12V

I LED 1A

Ilpkpk:12%

输入电压 Eff 估计值:61%

Fsw:800kHz

LEDx_PKTH_DAC 255.  

因此、我选择了22µH 电感器和220m Ω 的传感电阻器。

我的输出 DAC 为:  

LEDxTOFF_DAC:6.

LED_MAXOFF_DAC:255

在本规格下、我测量了栅极引脚(蓝线) 的开关频率、必须注意实际开关频率与计算出的开关频率有很大差异。

注意:根据数据表、电感器在0Hz 至1.6 MHz 处的电感应为22 µH。

请您解释一下这一重大差异是如何发生的吗?

此致

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    您能告诉我您的计算结果吗?  我认为您不是根据您的计算正确设置 LEDx_toff_DAC。  另外、您指出输出电压为12V、但它看起来更像15V、这也会影响导通时间。   

    -fhoude.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、fHoude、

    感谢您的快速回复。 我发现我的计算中有一个错误,但我认为这不是我的问题的答案。 (忘记了 MOSFET UDS 电压)

    对于电压 VLED I、计算出的 uF = 2、85V (典型值)四次、因为我连续有四个 LED、还有一个 VDS 为0、1V 的 MOSFET。

    因此、VLED 电压为11、5V。 LED 的最小/最大特性 A 为2、6V (min)和3、2V (max)。   

    在计算过程中、我使用了 EVM 的设计工具。

      

    我在14V 下测量了 VLED 电压、因此我认为 LED 的接触电阻提供的电压高于预期。

    抱歉、我 不小心按下了"此解决我的答案"按钮。  

    此致  

    Andre