This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25308:什么是过流灵敏度?

Guru**** 2541970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412185/bq25308-what-is-over-current-sensitivity

器件型号:BQ25308

工具与软件:

数据表指出

±10%充电电流调节

这是否意味着在 IC 降低充电电流之前、充电电流可以超过阈值高达10%?

THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    +/-10%是充电电流精度变化。  有关详细信息、请参阅 d/s 第9页上的7.5电气特性。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以我是不对的?

    在7.5中、我看到了这个。 这看起来大约为 10%、与 ±10%充电电流调节相同。 否?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其中包含特定测试条件下充电电流精度的规格。

    谢谢!

    宁。